I prodotti laccati sono realizzati con le più sofisticate tecnologie, tali da permettere di avere un prodotto di qualità sia della superficie che dei bordi. Il laccato rispetta processi collaudati da anni di esperienza e di esperimenti che lo hanno portato a raggiungere gli standard più alti della categoria. La verniciatura è effettuata con vernici poliuretaniche e acriliche applicate a seconda delle finiture scelte. I nostri pannelli una volta lavorati ed installati rimangono nell’ambiente per decenni e per garantire massima affidabilità anche in termini di sicurezza. Per i nostri laccati, abbiamo scelto un supporto in MDF certificato CARB2 e vernici sostenibili, novità assoluta in materia di vernici senza impatto sulla salute , così realizziamo componenti con basse emissioni aiutando soggetti sensibili a migliorare la propria qualità di vita, all’interno della propria casa. La finitura lucida è il risultato di un completo processo di lavorazione bordi e fronte effettuato con un mix tra macchinari e lavoro manuale degli addetti al glossaggio. Sui i nostri prodotti laccati viene effettuata spazzolatura retro-fronte. Tale processo permette di avere una maggiore planarità evitando l’effetto onda lunga tipico dei laccati lucidi. Grazie ad un triplo passaggio di lavorazione, garantiamo una nitidezza maggiore del 40% sul riflesso lente. Maggiore profondità e chiarezza del colore a garanzia di zero impurità sulla superficie. La finitura opaco puro grazie a nano sfere strutturate consente di avere un prodotto finale più liscio e resistente del 50% rispetto ai normali laccati opachi.Un prodotto antimpronta e delicato al tatto. La normale grammatura di vernice sui normali opachi si attesta sui 50 grammi per metro quadro. Il laccato puro microstrutturato, presenta dai 150 ai 160 grammi per metro quadro risultando molto più resistente ai graffi e durevole nel tempo.Grazie alle tecniche di applicazione miste e alla qualità delle vernici utilizzate per gli opachi, riusciamo ad evitare l’ingiallimento del laccato anche dopo anni dall’installazione del pannello sul mobile o a parete. La finitura speciale è la serie esclusiva realizzata per un arredamento moderno e di elite. La serie è dedicata all’innovazione e sperimentazione in tema di design italiano e alla ricerca della perfezione nei dettagli di bordi e fronte, il tutto unito alla migliore miscela possibile di vernici Grazie alle tecnologie avanzate dei nostri macchinari e alle abilità dei nostri maestri verniciatori, possiamo offrire la più ampia collezione di laccati The lacquered products are made with the most sophisticated technologies, which allow to obtain a quality product both in terms of surfaces and edges. The lacquer complies with processes tested by years of experience and experiments that have led it to reach the highest standards in the category. The painting is carried out with polyurethane and acrylic paints, and applied in accordance with the chosen finishes. Once processed and installed, our panels remain in the ambient for decades and to ensure maximum reliability also in terms of safety for our lacquers, we have chosen an MDF carrier which is certified for CARB2 and sustainable paints, which is an absolute novelty in the field of paints without impact on the health. This way, we make components with low emissions, helping sensitive individuals to improve their quality of life in their own homes. The glossy finish is the result of a complete edge and front work process carried out with a mix of machinery and manual work carried out by the glossing staff. Double sided brushing is carried out on our lacquered products. This process allows greater flatness, avoiding the long wave effect which is typical for glossy lacquers. 21 Thanks to a triple processing step, we guarantee more than 40% clearness on the lens reflection. Greater depth and clarity of color to guarantee zero impurities on the surface. The pure matt finish, thanks to structured nano spheres, allows to achieve a final product that is 50% smoother and more resistant than regular matt lacquers. An anti-fingerprint product that is delicate to the touch. The normal weight of paint on regular mattes is around 50 grams per square meter. The pure microstructured lacquer on the other hand, has between 150 to 160 grams per square meter, making it much more resistant to scratches and long- lasting. Thanks to the combined application techniques and the quality of the paints used for the mattes, we are able to avoid the yellowing of the lacquer even years after installing the panel on the furniture or on the wall. The special finish is the exclusive collection created for modern and elite furniture. The collection is dedicated to innovation and experimentation on the subject of Italian design and the search for perfection in the details of edges and front, all combined with the best possible mixture of paints. Thanks to the advanced technologies of our machinery and the skills of our master painters, we can offer the widest collection of lacquers
Scarica file PDF